This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10:技术问题

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10, TLV313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064670/lm10-technical-issues

器件型号:LM10
主题中讨论的其他器件:TLV313

大家好、

我的客户注意到、与 tlv313相比、lm10还有两个引脚功能、即 PIN8:基准反馈端子;Pin1:基准输出端子、如何使用这两个引脚? 功能是什么?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    第二个运算放大器的同相输入连接到内部200mV 电压源。  

    如果您不需要该放大器,请连接引脚1至8以使其偏置,输出电压为200mV (单位增益、200mV IN、200mV OUT)

    数据表中提供了使用第二个放大器的示例。