This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903QDRQ1和 LM2903QDRG4之间的差异

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062111/lm2903-q1-difference-between-lm2903qdrq1-and-lm2903qdrg4

器件型号:LM2903-Q1

请告诉我们 LM2903QDRQ1和 LM2903QDRG4之间的差异。

仅汽车认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者均符合 AEC-Q100标准。 唯一的区别是 G4后缀、它不再具有任何意义: [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我稍微澄清一下...

    LM2903QDRG4是一款较旧的"传统"汽车器件、符合 AEC-Q100标准之前的旧标准。

    裸片是相同的、封装材料和不同组装地点之间略有差异。

    如果您确实需要 Q1器件、请订购 LM2903QDRQ1、因为这是"官方" AEC-Q100汽车器件(在内部、系统会提供建议订购 Q1器件的注释)。