This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV551-Q1:电流消耗

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV551-Q1, LMV551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061853/lmv551-q1-current-consumption

器件型号:LMV551-Q1
主题中讨论的其他器件: LMV551

所有、

 

我的客户在控制系统板中使用 LMV551QDCKRQ1、以及他们选择该组件的原因是低电流消耗(典型值34uA、最大值52uA)。

在睡眠模式下对电路板的功耗进行测试时、发现电路板出现异常功耗、这种行为与 LMV551-Q1和相邻电路有关、因为在具有相同 PCB 但没有 LMV551-Q1的其他电路板中、它们不会遇到此问题。

因此、在仅移除运算放大器后、他们注意到功耗恢复到规格、大约为150uA。 然后、他们将 LMV551保持电源引脚断开、以排除仅由于存在组件而可能出现的异常路径、即使该组件未通电。 即使在这种情况下、功耗仍与指定条件下的功耗相同、因此它们排除了这种可能性。

他们测量了电源引脚吸收情况、并注意到上电后的前5-10秒内接近330uA 的值、然后稳定213uA (考虑到仪器产生的4uA 偏移、大约217uA)。 他们在其他电路板上也遇到了这种行为。

进行了比较。 第一个运行在3V3WU (始终受电)下的运算放大器用于将 A++_WU 信号传递到唤醒微控制器(分压器为100和470k)。 在测试台 A -物理上断开、而 A+连接到 LED 二极管和一个串联电阻接地(它们有一个连接 Vbat 的开关、从而打开 LED、保持断开状态)。

你有什么想法吗?  

感谢你能抽出时间、

BR

Riccardo