大家好、团队、
我对 LMH5401-SP 的15引脚有一些疑问。
在数据表第52-54页中、我找到了引脚配置中未描述的15引脚。 它似乎是一个 GND。
- 如果正确、它是否还内部连接到 GND (11引脚、14引脚)?
- 我们应该如何实现15引脚? 是否可以使用接地填充?
如果有任何误解、请联系。
此致、
梁太郎福井
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我对 LMH5401-SP 的15引脚有一些疑问。
在数据表第52-54页中、我找到了引脚配置中未描述的15引脚。 它似乎是一个 GND。
如果有任何误解、请联系。
此致、
梁太郎福井
您好、Ryotaro-San、
这是一个好问题:数据表未将重点 放在该散热焊盘上、也未在布局部分中讨论焊盘15。
1) 1)否、散热焊盘 GND 过孔不会在内部直接连接到引脚11和14。
-将散热垫(引脚15)连接到芯片的芯片连接不是金属短路;连接的电阻为几千欧。 散热焊盘从 IC 散发热量;过孔将热量从散热焊盘传递到 GND 平面。
"引脚15"是 LCCC 14引脚陶瓷封装设计的一部分、添加了用于散热注意事项。 作为一个资源、TI 提供了一个标题 为"QFN 和 SON PCB 连接"的文档;这个文档描述了针对特定器件封装的散热过孔和散热焊盘的实现。
2) 2)我建议通过 检查 过孔在 IC 下方是否有一个内部 GND 层来实现引脚15。
-在配套的 LMH5401-SP EVM 上、焊盘上的五个过孔连接 到两 个实心(无切口)内部 GND 平面。 顶层没有额外的填充或覆铜;IC 上的散热焊盘和 PCB 上的散热焊盘只能相互完全接触。 到 GND 平面的过孔可实现到散热焊盘 GND 的连接。 我建议查看 EVM 六层电路板的这些 GND 层(第2层和第5层)。 本 文档 将帮助您完成图片。
在 LH5401-SP 数据表的布局指南(第12.1节)中、建议不要切断 LMH5401-SP 下方的 GND 层。 虽然其他高速放大 器可能会建议切断器件下方的 GND 层、但 LMH5401-SP 具有片上电阻器、与寄生电容相比、更容易受到寄生电感的影响。 我建议让这些散热焊盘过孔与内部 GND 平面/层保持固态(或离 IC 很近的切口)接触。
请告诉我是否可以更好地解释或找到另一个示例。
最棒的
阿尔茨