This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:功能和15引脚的实现

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056503/lmh5401-sp-function-and-implementation-of-15pin

器件型号:LMH5401-SP

大家好、团队、

我对 LMH5401-SP 的15引脚有一些疑问。

在数据表第52-54页中、我找到了引脚配置中未描述的15引脚。 它似乎是一个 GND。

  1. 如果正确、它是否还内部连接到 GND (11引脚、14引脚)?
  2.  我们应该如何实现15引脚? 是否可以使用接地填充?

如果有任何误解、请联系。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro-San、

    这是一个好问题:数据表未将重点 放在该散热焊盘上、也未在布局部分中讨论焊盘15。

    1) 1)否、散热焊盘 GND 过孔不会在内部直接连接到引脚11和14。  

    -将散热垫(引脚15)连接到芯片的芯片连接不是金属短路;连接的电阻为几千欧。  散热焊盘从 IC 散发热量;过孔将热量从散热焊盘传递到 GND 平面。   

    "引脚15"是 LCCC 14引脚陶瓷封装设计的一部分、添加了用于散热注意事项。  作为一个资源、TI 提供了一个标题 为"QFN 和 SON PCB 连接"的文档;这个文档描述了针对特定器件封装的散热过孔和散热焊盘的实现。

    2) 2)我建议通过 检查 过孔在 IC 下方是否有一个内部 GND 层来实现引脚15。   

    -在配套的 LMH5401-SP EVM  上、焊盘上的五个过孔连接 到两 个实心(无切口)内部 GND 平面。  顶层没有额外的填充或覆铜;IC 上的散热焊盘和 PCB 上的散热焊盘只能相互完全接触。  到 GND 平面的过孔可实现到散热焊盘 GND 的连接。  我建议查看 EVM 六层电路板的这些 GND 层(第2层和第5层)。  本 文档 将帮助您完成图片。

    在 LH5401-SP 数据表的布局指南(第12.1节)中、建议不要切断 LMH5401-SP 下方的 GND 层。  虽然其他高速放大  器可能会建议切断器件下方的 GND 层、但 LMH5401-SP 具有片上电阻器、与寄生电容相比、更容易受到寄生电感的影响。  我建议让这些散热焊盘过孔与内部 GND 平面/层保持固态(或离 IC 很近的切口)接触。    

    请告诉我是否可以更好地解释或找到另一个示例。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    很抱歉耽误你的回答。

    我已将您对15引脚的反馈分享给客户。 由于 数据表中未包含有关15引脚的说明、因此这种方法非常有用。

    客户对答案表示满意、所以我想在此宣布此案例已关闭。 感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro-San、

    我很高兴我的回复能够帮助客户。

    最棒的

    阿尔茨