This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:AFE031

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057002/boostxl-afe031-df1-afe031

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
主题中讨论的其他器件: AFE031

您好!

在此 BOOSTXL-AFE031-DF1 设计中、它使用连接到目标电源线的电容器和变压器线路耦合板。

如果目标电力线在电力线上有多个电容器会怎样? 由于电力线阻抗较低、此线路耦合板是否存在 PLC 信号传输问题? 您对此 情况有什么建议吗?

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果目标电力线在电力线上有多个电容器会怎样?  

    您是指用红色圈出的电容器吗? 这些电容器用于阻断发送器和接收器部件信号的直流分量。  

    BOOSTXL-AFE031-DF1 设计用于通过变压器将传输的信号耦合到交流电力线上。 变压器不能与直流电源配合使用(变压器将在直流中饱和)、因此电容器用于阻止直流。  

    由于电力线阻抗较低、此线路耦合板是否存在 PLC 信号传输问题? 您对此 情况有什么建议吗?

    请指定电力线是 PLC 应用右侧的交流电源还是直流电源。 是的、AFE031能够毫无问题地驱动和耦合到低阻抗电力线上。 根据电力线的类型、将使用不同的耦合方法。 上面的原理图以交流电源线为基准。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们要连接的电力线是直流、它连接了 PV 逆变器的直流输入、最大1000Vdc 有 RSD 器件被连接至 PV 电池板、并且其输出被串联以在 PV 串上形成并且被连接至 PV 逆变器的 DC 输入。

    根据 SunSpec 标准、RSD 器件在标记(131.25kHz)和空白(143.75kHz)频率下的阻抗为1至8 Ω。

    问题在于逆变器的直流输入具有多个微法拉电容器、 并且在131.25kHz 和143.75kHz 下的阻抗较低(例如0.1欧姆)。 大多数 PLC 信号将流经这些电容器、RSD 器件无法检测 PLC 信号。 您对此应用有什么建议吗?

    谢谢、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    RSD 器件的阻抗为1至8欧姆

    您8Ω 的阻抗1M Ω 是负载上的直流电阻。 在 Tx/Rx 工作频率下、变压器或耦合电感器上的耦合电感应高达1mH。 耦合器件在 SL 或2*pi*140kHz*800uH 中具有阻抗、在140kHz 时具有~104Ω Ω 阻抗、AFE031在驱动耦合负载时不会出现问题(请参阅下面的 Wurth Electronik 变压器数据表)。

    您的应用是将 PLC 信号耦合到直流电力线上、您必须使用耦合电感器将 PLC 信号耦合到电力线上。 如果使用交流变压器、则变压器将立即饱和。  

    下面是一个如何将 PLC 信号耦合到直流电力线上的示例。 您无法使用应用手册中提到的交流电力线应用指定的 Wurth Electronik 变压器。 您必须为直流耦合应用获得高饱和电流耦合电感器。 它看起来与交流变压器类似、但内部结构不同。 根据定义、变压器在运行期间不存储磁能、而耦合电感器将在运行期间存储磁能而不会饱和。   

    耦合电感器使用堆装电感器、直流电流无法轻松使磁芯饱和。 如果 PV 应用中的最大电流为10Adc、 则耦合电感器中的饱和直流电流的额定值应高达5X-10X、具体取决于您的应用。 耦合电感器中的磁芯在标称运行期间无法饱和、例如开关瞬变、电源逆变器或 PV 电池板的开/关事件、脉冲负载要求等。 您必须在 PLC 侧实施保护电路、以防止高电压/电流瞬变损坏电路的初级侧。  

    e2e.ti.com/.../Tx-Rx-coupling-onto-DC-PLC-11292021.TSC

    您应该能够在香港/胜镇电子市场轻松获得耦合电感器。 请确保耦合电感器能够处理高达200kHz 的 Tx/Rx 频率范围、而电感器上没有明显的磁芯损耗。 它可能由铁氧体磁芯材料制成。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我希望我的建议能够解决你的问题。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、可以重新打开该主题或通过 E2E 论坛创建新主题。  

    最棒的

    Raymond