请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA199 IC 使用 ina199a1dckr、Vbat 电压为24V、VCC (PIN3)电压为3.3V。 在这种情况下、放大精度是否可以达到手册中上标的1.5%?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IC 使用 ina199a1dckr、Vbat 电压为24V、VCC (PIN3)电压为3.3V。 在这种情况下、放大精度是否可以达到手册中上标的1.5%?

HY、
简而言之、器件应达到数据表中针对测试条件规定的增益误差、但这也不是系统中唯一存在的误差。 您希望在此处测量的电流范围是多少? 考虑到摆幅、您可以使用设置测量的最大电流为~93A、这是正确的吗? 您能否在此处分享您要测量的实际测量范围? 如果 您尝试测量如此高的电流、您是否考虑了热问题? 这种电流量会产生大量热损耗、对于这种幅度的电流、我不建议使用如此大的分流器。
在考察1A 至93A 的测量范围时、您的设计的总误差曲线如下所示:

因此、增益误差在大多数曲线中占主导地位、但偏移将开始影响7A 标记。