请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA138 先生,您好:
我检查了数据表、看到最大输入失调电压为1mV、图4显示了总输出误差与 VIN 间的关系。
在我的旧产品中、使用相同类型的 INA138、新产品的测试结果不同。
有关测试结果的更多详细信息、请参阅随附的文件。
您是否会帮助检查我的测试结果是否可以接受?
如有任何建议、请告知我。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.