请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB2ANY 软件:Analog LaunchPAD
DS90UB914的测试页不完整、 DS90UB954的测试页不同、
如图所示


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kaihong、
感谢您提供屏幕截图。 几个问题
a)您能描述一下您的测试设置吗? 您是否使用 TI EVM 或带914/954的定制板?
b)使用914时、您是否在"Slave Address"选项卡中选择了正确的器件从地址?
c)您是否使用外部 USB2ANY 板? 使用954EVM 时、您无需外部 USB2ANY。 TI 954EVM 具有内置的 usb2any 电路。 因此您可以直接连接到 USB 端口。
d)请检查电路板是否通电。 对于 TI 954 EVM、您需要12V 电源。
e)如果可能、请上传您设置的图片。
谢谢、
Vishy