This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:第二级放大器帮助

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, TLV6001, AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042458/amc1200-second-stage-amp-help

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: TLV6001AMC1300

您好!

我们必须担心输出端的共模电压范围低至0V。  (DAS 输入为+/- 10V、交流耦合、对地隔离为50欧姆、对高和低伪差分输入之间隔离为10M (NI-4497、通过2144分线)。  至于共模电压、最好将其降至0)。

我们意识到、我们可能需要一个第二级放大器(见下文)、该放大器将 AMC1200的差分输出转换为单端。  这正是我们目前的想法、但我们希望与 TI 联系、以确保我们仍然能够满足 CM 要求。 您认为这会起作用吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我不会完全关注这里的问题-方框图或某种原理图会有所帮助。

    我相信人们所问的是、如何 将 AMC1200的输出电平转换为0V?

    如果是这种情况、我认为本指导手册电路将会有所帮助。 可使用 GND 代替1.65V 通过 R1连接到放大器的正极端子: https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这是我迄今为止在 TI TINA 中对电路进行仿真的结果。 我将使用电阻分压器、其中 VG1当前将传感器输入降低到+/-250mV 以内。 VG1是仿真中的250mV 正弦波。 AMC1300的输入电源将使用 REE-0505S 隔离式5V-5V 直流/直流转换器与输出电源隔离。 我使用 TLV6001将共模电压电平从1.44V 转换为0V、并将信号转换为单端信号、如 TI 文档 sbaa229 (将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC)所示。 该单端输出与适当的接地端将连接到连接到 NI-4497 DAS 的长(200英尺以上)电线。

     

    考虑到以下用例:

    1. TLV6001是否是将输出信号驱动到 DAS 的合适选择?
    2. 是否需要其他组件将我们的输出连接到 DAS 的伪差分输入?
    3. TLV6001是否为此类设置提供足够的电流? 我们将使用哪种负载电阻器来使输出保持在0V 的中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对我来说很好。  

    我不支持 TLV6001、因此我对它的选择不是很有信心。 您可能希望在通用放大器论坛上发帖、以获取团队的意见。 TLV6001 的开环输出阻抗为2.3k、因此您可能需要推荐具有更高值的放大器。  

    从共模噪声的角度来看、最好在 NI-4497 DAS 附近的200ft+导线之后执行差分转单端转换、以便在 ADC 输入之前可以消除从200ft+导线拾取的任何共模噪声。 但是、如果伪差分输入的 GND 线与单端输出一同运行、这将实现同样的效果、应该是可以的。  

    根据 NI-4497 DAS 的架构,可能需要 RC 滤波器或 RC 电荷桶等附加组件。