This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 500kHz 方波、输出电流为50-100mA

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, UCC27518, SN74ACT244, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041851/500khz-square-wave-with-50-100ma-output-current

主题中讨论的其他器件:TLV1805UCC27518SN74ACT244DRV8210

您好!

Medtronic 希望以50-100mA、拉电流和灌电流、500kHz 驱动方波电流。 我最初提出了我们的一些功率放大器、但它们的反应是:

因此,如果存在数字器件,我更喜欢数字器件。 如果我们要使用模拟部件来驱动正弦电流,我们需要弄清楚如何使振幅可重复。 最大压摆率变化足够大,只用方波驱动它看起来不是很可重复。 此外,我将在每个板上使用其中的16个,因此成本很重要。 我发现同步降压控制器在10到20%的范围内,接近我想要的,但我没有弄清楚如何使它们进入三态。  也许此 sketch 有助于解释我要做的事情。 当驱动器被禁用时、我希望它们的输出为高阻抗。


这是比较器更适合的吗? 比较器参数表中的输出电流不是您可以筛选的值。 是否有一种使用运算放大器实现它的好方法?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1805的典型短路电流为100mA、但据我所知、没有比较器能够合理地通过负载驱动如此高的输出电流。

    输入信号是否具有适当的逻辑电平(至少3.3V)? 在这种情况下、可能会合并 SN74ACT244等普通逻辑缓冲器的多个输出。 或者、使用 UCC27518等栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速反馈。 今天有人提到的另一个想法是使用电机驱动器、在该驱动器中可以独立控制半桥、例如 DRV8210: https://www.ti.com/product/DRV8210 

    我还将提出栅极驱动器的想法!

    John