This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:输出和电源电压的噪声问题

Guru**** 692760 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, OPA2196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042157/opa2170-noise-issue-about-output-and-supply-voltage

器件型号:OPA2170
主题中讨论的其他器件: OPA2196

尊敬的技术支持团队:

大输入信号会导致电源和输出产生奇怪的噪声。

例如、输入从 GND 到28V、然后电源电压波动约1Vpp、输出波动。

在 OPA2170之后、OPA2196被连接至同一电源并且是一个电压跟随器。 我想任一运算放大器的电流都会变大、电源也会变大。

我想分享详细信息、是否可以通过电子邮件等方式进行内部讨论?

■μ V 条件  

 电压跟随器

 电源: -5V 和 +30.6V

LDO (2A)连接超过100个运算放大器(OPA2170和 OPA2196)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、  

    我可以向您发送朋友请求、然后直接与您聊天、以便您可以在此处分享原理图和更多详细信息。  

    此致、

    Robert Clifton