This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA141:综合测试评估

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041500/opa141-comprehensive-test-evaluation

器件型号:OPA141

各位专家:

你好。

客户正在尝试使用 OPA141来制作产品。 为此、他们希望更准确地评估该运算放大器的一些性能。

希望您能告诉我们如何从 OPA4177的数据表中针对以下内容测试曲线图:
>>图7 CMRR 和 PSRR 与频率间的关系;
>>图15增益和相位与频率间的关系;
>>图16闭环增益与频率间的关系;和
>>图18开环输出阻抗与频率间的关系。

希望获得用于这些测试项目的测试原理、方法和测试仪器。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    您可以想象、您列出的运算放大器测试的方法和程序  是多年来开发和改进的、TI 为此付出了巨大的代价。  开发了复杂的 ATE 和实验室测试系统来执行交流测量。 该信息 被视为"公司机密"、这意味 着 TI 不会与 客户共享、因此不能提供该信息。

    我 要建议的是应用公开发布的出版物中介绍的基本运算放大器参数技术、并根据频率对其进行调整。 客户必须开发自己的测试硬件和软件。 请参阅以下有关运算放大器测试的 EDN 系列、该测试由我们的一些精密放大器测试和设计工程师编写:

    https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-1-circuits-test-key-op-amp-parameters

    坦率地说、客户开发一个交流测试系统会花费大量成本和时间、该系统可用于"更准确地评估该运算放大器的某些性能"。 我不确定  他们可以 实现多高的交流测试、以进行自己的测量。

    TI  对 OPA141数据表中发布的交流参数性能充满信心、并建议客户予以信赖。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您对这些内容的指导。

    此致、
    阿尔基·A.