This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:INA193放大器在1mA 至4A 电流范围内的精度

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA228, INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028470/ina293-accuracy-of-ina193-amplifier-for-1ma-to-4a-current-range

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件:INA193INA228INA229

大家好、

我们计划使用 INA193放大器进行1mA 至4A 电流测量。 客户希望达到1mA 的精度。

FSR=3V

Vsupply=3.3V

共模电压= 40V

Rsense = 25m Ω。

凭借25m Ω 的 Rsense、我们无法以单增益实现 VSN& VSP 条件。

我们选择了 INA293A5-Q1器件、增益=500用于测量0.5mA-240mA 电流范围 、 而 INA293A1-Q1器件、增益=20用于测量240mA-4A 电流范围。

随 附原理图和误差预算分析。

请您验证并确认 INA293A5-Q1和 INA293A1-Q1器件在上述条件下可提供的最大精度。

还请您分享误差校准技术。

此致、

D. Meenalochini

e2e.ti.com/.../INA293_5F00_ACCURACY_5F00_ANALYSIS.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meenalochini 您好、

    请查看下面的错误计算器链接。   我为方便您放置了一个屏幕截图。  误差计算器使用 VOS 和误差、但您可能会受到低摆幅以及低测量的 VOS 的限制。  此外、当您尝试测量500µA 时、还需要考虑每个输入引脚上的30µA Ib。   

    在10kΩ 规格时、您将注意到 INA293A5的摆幅低在一个0 Ω 负载时与 GND 相差20mV。  因此、考虑到这一点、您可以测量的最小 Vsense 为20mV/500 = 40µV μ V。   假设最坏的20µV μ V 偏移情况、我们需要在输入端使用60µV μ V 来克服 VOS 和摆幅低电平。  当 Rshun=25mΩ Ω 时、您需要施加2.4mA 的电流才能获得有效结果。  这是最坏的情况、但您需要对此加以考虑。

    对于校准、不能使用0A 输入电流、原因与上述相同、其中输出在高于低摆幅之前无效。  为了克服低摆幅、您可以添加一个串联电阻器来创建一个偏移、但随后会添加一个额外的偏移和增益误差。  如果需要校准、应使用两个已知电流来校准 Rshunt 误差和增益误差以及失调电压。   

    我们最准确的器件是 INA229/INA228、其缺点是它是数字的、带宽较慢。  另一种想法是、您可以使用一个器件测量整个范围。  它也是双向的、因此摆动到低电平不会成为问题。  您可以通过将其添加到下面提到的比较表中轻松地看到差异。