This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:具有复位功能的 INA301A3 SPICE 模型

Guru**** 1461210 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA303, INA302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028099/ina301-ina301a3-spice-model-with-reset

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA303INA302

您好!

您能否共享 包含复位功能的 INA301A3 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sadashiva、

    我们目前没有具有复位功能的 INA301 SPICE 模型、电流模型的设计使 ALERT 引脚始终处于透明模式。 对于给您带来的不便、我们深表歉意、我们将努力更新模型。

    如果需要立即进行仿真、可以使用 INA302A3/INA303A3代替 INA301A3、因为其性能非常相似。 唯一真正的区别是 INA302/303中有第二个比较器、INA301的 RESET 引脚是 INA302/INA303的 LATCH 引脚。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter,这对我们很有帮助!!!