This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:Vthr、Vthf 相互跟踪?

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023471/lmv7231-vthr-vthf-track-each-other

器件型号:LMV7231

在工艺和运行条件(PVT)下、Vthr 和 Vthf 的阈值是否倾向于相互跟踪?  例如、如果 Vthr 趋向于规格范围的高侧、我们是否希望 Vthf 也处于规格范围的高端?   

迟滞规格似乎支持此假设。  由于最大迟滞规格为8.8mV、因此这远小于您通过将 Vthr 和 Vthf 置于其极限相反的限制来获得的20mV 差值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的发帖。 我们将联系我们的团队、为您提供答案。 我们预计下周初再见。

    伊萨克·沃克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    我注意到、您所指的迟滞规格实际上只是25°C 的限制、但典型性能曲线(图7至11)支持您的假设。  内部基准用于导出开关阈值。  因此、任何超过 PVT 的趋势都应导致两个阈值与基准方向相同。  例如、我们可以在图11中看到、过热时、迟滞值相当平坦。

    卡盘