This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A-Q1:LMV358N-Q1和 LMV358A-Q1之间的差异

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358A-Q1, LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1022172/lmv358a-q1-difference-between-lmv358n-q1-and-lmv358a-q1

器件型号:LMV358A-Q1
主题中讨论的其他器件: LMV358A

您好!

我们的客户一直在汽车应用中使用 LMV358N-Q1。

这次、他们考虑将其切换到由 LT 和噼啪噪声引起的 LMV358A-Q1。

对于他们的新器件资质、我们有几个问题、您能否为我们提供有关后续产品的信息。

如果 E2E 不是提出此类问题的合适场所、请向我们介绍合适的联系人。

  1. 关于引线框材料、LMV358N-Q1、LMV358A 和 LMV358A-Q1是否使用100%相同的所含材料?
  2. 哪些现有的 OPA 器件使用与 LMV358A-Q1相同的 LF 材料? 到目前为止、货件总数是多少?
  3. LMV358A 和 LMV358A-Q1是否使用相同的裸片、但测试和鉴定不同?

 

此致、

Mochizuki