This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:使用 I2C 的功率监控器

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA219EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021879/ina219-power-monitor-using-i2c

器件型号:INA219

您好!

Zerø:该器件是功率监控器、而不是放大器(INA219具有 I2C 接口的零漂移双向电流/功率监控器)

INA219 Zerø I2C 接口的零漂移双向电流/功率监控器数据表(修订版 G)

如何使用 I2C 访问该器件的寄存器。

我无法使用 TI 软件狗 GUI 检测到该情况、我还尝试使用 i2c 读取 Aardvark 软件狗、但器件没有响应。

供参考,设备可以正常通电,但运行遥测功能将非常好。

谢谢、

M N Khan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M N Khan:

    您是否正在使用 INA219EVM? TI 软件狗 GUI 是什么意思? 如何发送 I2C 命令? 您是否从 INA219获得了任何 ACK? 是否设置了正确的指针地址? 您的总线时钟速度是多少? 如果它仍然不工作、您能否探测信号?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、我使用的是 INA219B。 根据 TI 软件狗、我的意思是 USB 接口适配器 V1.0和 GUI 是融合电源数字设计器、它适用于其他 TI 电源管理芯片的方式是在没有任何配置的情况下自动识别它。 我看不出它对该芯片执行相同的操作。

    或者,我尝试使用 Aardvark 的 I2C/SPI 软件狗使用他们的 GUI“控制中心串行软件”来读取寄存器。 我看不到来自 INA219B 的任何 ACK。

    我的总线时钟速度为100kHz。

    指针地址设置为 0x41。

    我之前指出、该器件正常工作、因此探测信号不会产生任何不同的结果。

    我想知道我应该使用什么软件/GUI 来读取该器件的寄存器。

    我尝试使用 INA219EVM、但我认为它仅用于评估板。

    谢谢、

    M N Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M N Khan:

    该接口适配器是在 INA219之前制造的、因此我可以看到它可能无法自动识别它。

    您可以将此 USB 接口与下面的 INA219EVM GUI 软件配合使用。

    https://www.ti.com/tool/INA219EVM

    如果这不起作用、那么您可能必须使用用户指南/手册第3.3节和第3.4节中显示的 PC 到接口 USB 命令手动发送 I2C 命令、也可以在下面找到。

    https://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf

    此外、请确保10引脚连接器正确连接到 INA219引脚。 如果使用 INA219EVM、还应尝试翻转10引脚连接器的极性、以确保这不是问题。

    此致、

    Peter