大家好、
我们是否有特性、例如 OPA2211-EP 输入共模电压范围与其 整个温度范围的波形响应?
如果每个温度阶跃没有该数据、 即使是整个温度范围内的输入共模范围也是如此。 询问这一点、因为数据表中列出的范围似乎 仅在 25°C 的温度下提供
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有特性、例如 OPA2211-EP 输入共模电压范围与其 整个温度范围的波形响应?
如果每个温度阶跃没有该数据、 即使是整个温度范围内的输入共模范围也是如此。 询问这一点、因为数据表中列出的范围似乎 仅在 25°C 的温度下提供
提前感谢!
此致、
Jejomar
您好、Jejomar、
我们是否有特性、例如 OPA2211-EP 输入共模电压范围与其 整个温度范围的波形响应?
我将从数据表中的 CMRR 数据中获取 Kai 的意见、Tj 或 结温范围为-55C 至+125C。
^电源电压 Vs≥±5V、CMRR 低电平为114dB 或10 μ V (-114dB/20)= 2uV/V、 典型值为120dB 或1uV/V
如果电源电压 Vs < ±5V、则 CMRR 低电平为106dB 或 5uV/V、 典型值为120dB 或1uV/V
Ta=25C 时、Vos 与 Vcm 间的关系如图13所示、其中 Vos = CMRR 图* Tamb时 的 Vcm + Vos
(例如,Vcm 为10V = 2uV/V * 10Vcm + 175uV = 195uV 时,25C 时的 Vos)
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond