This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:如果需要、它是否随 IC 一起提供?

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019658/buf802rgtevm-does-it-come-with-the-ic-if-requested

器件型号:BUF802RGTEVM
主题中讨论的其他器件:BUF802

您好!

我的客户对 BUF802感兴趣、并想处理它。  如果他们看一下 EVM 图片、就会发现它不会填充 IC。  我的客户希望将 EVM 用作独立的缓冲器配置。  在这种情况下、是否会为我的客户组装 EVM?  还是必须由客户自己完成?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yoshikazu、


    该特定 EVM 仅作为裸 PCB 提供、与我们用于标准引脚的通用 EVM 类似。  原理图页面显示了评估电路的建议组件值。 请告诉我您是否需要物料清单、我也可以将其发送给您。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam-San、

    非常感谢您的回复。  我的客户询问 BOM。  请向我提供 BOM?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu - San、

    我为您提供 here.e2e.ti.com/.../AMPS131A_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.PDF BOM

    最棒的
    Sam