This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4021:我对您的 PN TLV40x1有具体问题、即 TLV4041R5

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018460/tlv4021-i-have-a-question-about-your-pn-tlv40x1-specifically-tlv4041r5

器件型号:TLV4021

您好!

你好。 我有一位客户对 TLV40x1数据表有疑问。 请参阅以下他的疑虑、以供您参考。 非常感谢。

从数据表的表1中、TLV4041R5被指定为同相、具有内部0.5V 基准电压和推挽输出

如果看同一页的图、TLV4041R5是非反相推挽式、但基准电压为1.2V

我认为这只是图中的一个错误、我想确认这一点。

因此表1是正确的、但数字不准确、我可以参考该表

是的、表1和表2是一致的、只是不同的图

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    比较器名称的结尾似乎代表着什么

    1 = 1.2V

    5 = 0.5V

    2 = 0.2V

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你好。 是否有机会更改数据表中的数值以避免对他人造成混淆? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线

    我们可以解决这个问题、很抱歉造成混乱。

    Kai

    感谢您指出正确在多个位置、尤其是 EC 表中出现的正确映射。  

    非常感谢您的支持。

    卡盘