This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:LM2903BQDGKRQ1的可靠性测试报告

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016634/lm2903b-q1-reliability-test-report-of-lm2903bqdgkrq1

器件型号:LM2903B-Q1

您好!

是否可以提供 LM2903BQDGKRQ1可靠性测试报告?

我已向 TI 客户支持中心提出此申请。

但是、他们给我一份类似产品 LM2903BIDGKR 的报告  、而不是 LM2903BQDGKRQ1。

他们建议我在此询问报告。 如果您支持此问题、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LM2903B-Q1产品页面的"订购和质量"表中、单击"Quality、Reliability & packaging information"列中的链接 、该列可转至 www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM2903BQDGKRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    遗憾   的是、LM2903BQDGKRQ1的可靠性测试报告无法通过您提供给我的链接获得。

    客户支持中心未回答原因。 我想知道它是否仍在测试中并且未完成。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San

    感谢您的提问、我明白您的意思。  我们需要跟进我们的质量团队、以了解该链接为何不活跃。  我希望在明天对你作出回应。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San

    根据我们的质量工程师、质量备忘录于7月2日获得批准、CSC 团队应该能够提供。  随附一份副本、但请在您最初提出申请时告知我、因为我们很惊讶他们无法提供该副本。

    谢谢

    Chucke2e.ti.com/.../PPAP_5F00_FMQR_5F00_Non_5F00_NDA_5F00_LM2903BQDGKRQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck-San、您好!

    非常感谢您的支持!

    我在 一周前向 CSC 询问了该报告。 所以我想我应该在几天之后再问报告。

    此致、