This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358IDDUR 和 LMV358IQDDUR 之间有何区别?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016246/lmv358-what-difference-between-lmv358iddur-and-lmv358iqddur

器件型号:LMV358

  LMV358IDDUR 和  LMV358IQDDUR 之间有何区别?

它无法在数据表中找到差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      LMV358IDDUR 和  LMV358QDDUR 之间有何区别?

    抱歉键入错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "I"和"Q"温度范围有时会有所不同。 但该器件的"I"范围已升级至125°C、因此现在没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Auttawoot、

    有些器件的 I vs Q 选项均为-40C 至125C、Q 可获得更多或更好的质量步骤和/或测试限制。   器件对(LMV358IDDUR 和  LMV358QDDUR)进行编程。 I、Q 差异很小(构建材料无差异)。   如果您在设计中对一个器件进行了认证、则可以使用另一个器件而无需重新认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议