主题中讨论的其他器件:XTR117、 XTR115、 XTR116、 XTR111、 XTR300
大家好、
我们的客户对以下链接中的 SBOA379参考设计感兴趣、但我们找不到相关原理图、您能帮我们分享完整的设计文件吗? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jacky、
(简介)这是分立式 V 至 I 4-20mA 电流环路发送器(2线型)。 我们有几个适用于各种应用的类似4-20mA 电流环路。 附带了一些应用手册。
换言之、我们有大量的4-20mA 电流环路应用手册用于介绍相关主题。 还有更多内容、但我想知道设计要求和应用。 然后、我能够缩小选择范围。
XTR115/XTR116/XTR117是两线制变送器
XTR111是3线制变送器。
XTR300可同时用于2线或3线发送器。
我们的 IC 中没有4线4-20mA、但您可以使用我们的分立式运算放大器产品构建这些器件。
请告知我们您的需求、我们可以帮助您选择4-20mA 变送器部分。 数字电路的 DAC 或 PWM 输入部分由不同的团队提供支持、但我们也可以为您提供一些建议。
最棒的
Raymond
您好、Jacky、
此主题可能会让您感兴趣:
和本应用手册:
Kai
您好、Jacky、
[引用 userid="116556" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135732/opa2333-sboa379-reference-design-schematic/4215044 #4215044"]PWM 输入。
2.0~10V 模拟电压输出、满量程 精度为±0.3%(25°C)/±0.6%(-20到60°C)。
3、0~20mA 电流输出、满量程 精度为±0.3%(25°C)/±0.6%(-20到60°C)。
4.电源<=24V。
[/报价]根据您的要求、我认为 XTR111可能是一个不错的选择。 由于未指定输入要求、我假设从 PWM 中选择的 Vin 最高可达10Vdc、与占空比间的关系。 如果输入电压为0-5Vdc、则需要将 RSET 从5kΩ Ω 更改为2.5kΩ Ω。
e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_0_2D00_10V_5F00_to_5F00_0_2D00_20mA-09202022.TSC
由于应用使用 PWM 作为输入、请参阅 Kai 的链接。 我不知道什么是 Vin 电压正在变化。 PWM 开关频率需要足够高、而 PWM 的 LPF 需要足够低(比 PWM 开关频率低<20倍)以避免 PWM 谐波干扰。 最好使用二阶或更高 LPF 滤波器来消除 PWM 开关噪声。
我认为集成 式 XTR111 应该能满足您的要求。 其温度性能亮点如下所示。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond