您好!
我们在同一电路板上使用4个 INA233来测量输出电流和电压、就像一个配电器: 1到4个输出
前三个 INA233的布局相同:Rsense 电阻器和 INA233位于顶部。
但第四个 INA233的布局略有不同:Rsense 电阻器位于顶部、INA233位于底部。
INA233寄存器的配置对所有寄存器都是相同的:ADC 转换时间= 1.1ms、MFR_CALIBRATION = 4194 (MAX AMP= 8A)、Rsense = 5m Ω。

如果 Vbus 电压为0V、则第一个3 INA233测量的电流约为2-3mA、第四个测量的电流约为9mA; 我检查了多个电路板、第四个电路板的电流测量值与前三个电路板的电流测量值始终不同。
我们在 ADC 转换时间= 8.244ms 且平均为64个样本的情况下进行了测试、但没有变化、始终与第四个样本(9mA 而不是2-3mA)存在差异。
我们更改了 MFR_CALIBRATION 寄存器,以便在没有数据表中所示的电压电平时具有0mA 电流:“以消除总系统误差”;但仅系数更改而不是偏移。
那么、我想知道第四个 INA233是否有问题? 我想知道我们是否可以校准偏移,以便在没有电压电平时具有0mA 电流。
谢谢、
Jerome