This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:输出1dB

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040578/trf37d73-output-1db

器件型号:TRF37D73

尊敬的

      TRF37D73Z 用于 WiFI6路由器的5.8GHz 频带中的输出放大、输出1dB 的压缩点仅为15dbm、是因为输出阻抗不匹配?  需要输出阻抗共轭匹配?  

任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请注意、该器件 在内部匹配为50欧姆。  此外、请记住 、2GHz 时的数据表规格为16.5dBm。 如果您确实在测量该频率下的性能、1.5dBm 压降会使我认为您可能会遇到一些寄生或容差损耗。 如果您共享原理图或布局、我可能会发现一些东西。  

    最棒的
    Sam