This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116U 与 XTR116UA 之间的差异

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1036367/xtr116-difference-between-xtr116u-vs-xtr116ua

器件型号:XTR116

高电流、

 XTR116U 和 XTR116UA 之间有何区别?
我查看过数据表、所有电气特性看起来都是相同的、即使是封装信息也是相同的?

Rgds、
Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    与 UA 版本相比、XTR116U 的最大失调电压和电压精度规格(室温和漂移)略有改善。 请参阅 XTR116数据表的第2页。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、这些值在 UA 标称值周围的分布情况是什么? 例如、值接近最大值的可能性有多大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    对于客户来说、"个人命运"也可能是决定性的。 在这种情况下、最大规格很重要。 在这方面,根据上表,"U"要比"UA"好得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    典型规格并不能保证、它更能说明您希望大多数器件中看到的内容、并且不是经过测试的规格。 对于零均值规格、例如可以为正或负的偏移、给出的典型规格通常为+/- 1 sigma。 最大/最小限值是实际测试的限值。

    对于 XTR116、U 版本的加网比 UA 器件更高(严格的最大规格)。 我们无法保证任何给定 UA 部件的分发。 因此、如果客户应用需要较低的偏移、则应选择 U 部件。 正如 Kai 所说、在本例中、确定最大规格非常重要、因为这是唯一的保证规格。

    谢谢、

    Jon