请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 为了尽可能减少增益误差、我们选择 Rs=1.1 Ω、C IN+-IN-电容=1.0uF。
如果我们选择 Rs=1.1欧姆、则向我们教授 C IN+IN 电容。
你的看法是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Tomoyuki - San、
添加输入滤波器将通过以下公式提供3dB 的截止频率:

由于您为 R 值选择了1.1Ω Ω、因此您需要适当地选择 C 来建立所需的截止频率。 除此之外、 本视频还提供了有关输入滤波器的其他信息。