This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:REF 引脚说明

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1035250/ina186-q1-ref-pin-clarifications

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186INA190

各位专家:

你好。

数据表未指定引脚"REF"的输入参数:输入电流与施加的电压。

驱动引脚"REF":对驱动电路的要求? 以及电路电流消耗与引脚"REF"上的电压的相关性。

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    INA186的输出是差分放大器、如数据表的图31所示。 反馈电阻器(和来自内部运算放大器同相端子的电阻器)为1MΩ Ω(工艺技术变化范围内为±20%)。 以下是一些尚未发布的数据、其中显示了使用其使能引脚(不适用于 SC70和 SOT23封装)启用和禁用 INA190 (与 INA186架构相同)时的测量电源、接地和 REF 电流。



    INA190由 V+= 1.8V 电源供电、因此1/2 Vs 的 REF 为0.9V。 下面是测试原理图。总的来说、驱动 REF 引脚所需的电流永远不会超过几 uA。

    此致、

    Peter