Other Parts Discussed in Thread: LM2903
您好!
我的客户对 LM2903有疑问。
数据表将其“响应时间”指定为5mV 过驱情况下的1.3us。
此响应时间是延迟还是用作噪声滤波器?
如果像下图(VIN-)那样输入短路脉冲或噪声、是否会将其忽略(情况2)? 还是只是延迟(案例1)?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oba、
为什么不运行仿真?



e2e.ti.com/.../oba_5F00_lm2903.TSC
Kai
您好、Oba、
这是一个延迟。 但是、如果脉冲比上升和下降时间更窄、那么您最终会得到一个"跳跃"。
输出将开始上升、如果脉冲在输出完全上升之前结束、则会留下较低的振幅脉冲。
因此、如果上升和下降时间为1ns、脉冲宽度为1ns、则最终会得到半振幅的三角输出脉冲。
模型必须准确地对输出行为建模以查看此效应。 大多数模型具有"近乎完美"的输出、可能会显示全脉冲、只是延迟。
因此、是的、输出的转换(上升/下降时间)会导致低通效应。 因此、您不会得到全振幅窄脉冲、而是一个圆形、较低振幅脉冲、该脉冲会随着输入频率的增加而不断下降、达到其刚刚退出的点。
这就是为什么我们说最大切换频率为 f=1/(TPLH+TPHL+TR+TF)、以提供足够的裕度、从而使输出不会失真。
因此、根据脉冲宽度、您可能会看到输出上的一些毛刺脉冲延迟。 因此、它不会被完全"过滤"。 最好在输入端添加一个实际 RC 滤波器来滤除脉冲。 外部滤波器比依赖器件来控制器件变化(或如果您更改器件/制造商)更好。