This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:如何验证均衡音频

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, LME49721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033828/ths4531-how-to-validate-balanced-audio

器件型号:THS4531
主题中讨论的其他器件:PCM3168LME49721

您好!

我的设计中使用的是德州仪器音频编解码器和放大器。 我使用的是 PCM3168APAP 音频编解码器和 THS4531ID、LME49721MAX/NOPB 放大器。
您能不能告诉我如何验证这些平衡的音频。 我的板上有用于音频的 Phoenix 连接器。 我将使用 Phoenix 插头到3.5mm 插孔电缆。
我能否将平衡音频从电路板直接连接到计算机或手机以验证此音频。 请问您的 EVK 中是如何验证音频的。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftaki、

    您指的是什么 EVK?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何平衡音频信号的 EVK。 如果您有、请告诉我我们如何验证它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

     您是否正在寻找 用于 PCM3168、 THS4531或 LME49721的评估模块/套件? 您是否有可与我们分享的设计方框图或原理图?

    谢谢、

    Sima