This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593EVM:尺寸和 CAD 数据

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA593EVM, OPA593
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158799/opa593evm-size-and-cad-data

器件型号:OPA593EVM
主题中讨论的其他器件: OPA593

尊敬的技术支持团队:

您能否共享电路板的尺寸、例如高度和宽度。

如果您可以提供 CAD 数据(AW)、您能提供吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    OPA593EVM 的近似尺寸为:

    长度   13.4厘米

    宽    10.8厘米

    高度   3.1厘米

    OPA593EVM PCB 布局 是使用 Altium 软件创建的、我们提供了电路板的光绘文件。 我们不会公开将文件发布到 e2e、因为 TI 很容易失去对我们知识产权的控制。  如果我们了解 OPA593 EVM 光绘文件的全部用途并使用它们、我们可以讨论是否可以离线发布 OPA593 EVM 光绘文件。

    请向我发送一个 e2e "朋友请求"、以便我 可以接收您的电子邮件地址。 然后、我们可以进一步讨论您的请求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程