This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404-Q1:LMH32404

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159168/lmh32404-q1-lmh32404

器件型号:LMH32404-Q1

您好!

我想将 VOCM 引脚驱动至0.7V。

如何覆盖1.1V 内部偏置?

                      如何驱动?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的器件必须足够强大、才能覆盖内部电阻分压器。 VOCM kΩ 阻抗指定为约17k Ω。 如果您使用的是运算放大器、它通常会比它强得多。

    在理论上、您可以使用29.68 kΩ 的普通下拉电阻器、但实际上、我不知道内部电阻器的容差。