主题中讨论的其他器件:INA228、 INA226
Ω 10A 的最大电流、如果分流电阻为0.005 μ A、则无法实现正确的电流测量。 即使分流电压读数刚好在现场、也是如此。
如果我们计算 CURRLSBCALC 为13107.2 x 10^7 x CURRENT_LSB x RSHUNT、然后将寄存器7h (向右移4位)的内容乘以 CURRENT_LSB、然后乘以10、我们得到正确的电流值。
是否确定数据表值正确? 还是软件方面的错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ω 10A 的最大电流、如果分流电阻为0.005 μ A、则无法实现正确的电流测量。 即使分流电压读数刚好在现场、也是如此。
如果我们计算 CURRLSBCALC 为13107.2 x 10^7 x CURRENT_LSB x RSHUNT、然后将寄存器7h (向右移4位)的内容乘以 CURRENT_LSB、然后乘以10、我们得到正确的电流值。
是否确定数据表值正确? 还是软件方面的错误?
但这仍然不能得到正确的电流值。
正确的唯一方法是按照我在第一个帖子中所说的内容进行操作:
如果我们计算 CURRLSBCALC / SHUN_CAL 为13107.2 x 10^7 x CURRENT_LSB x RSHUNT、然后将寄存器7h (右移4位)的内容乘以 CURRENT_LSB、然后乘以10、我们得到正确的电流值。
这 使用的是 ADC 范围0。
您好 Mitch、
请在下面找到所需的信息。
SHUNT_CAL 原始值:1250
VSHUNT 原始值:13680
分流电压:0.00027
当前原始值:-21472
分流电流:-0.02560
我使用的 VBUS 电压为24V、负载电阻为470Ω Ω、因此分流电压读数很好。 电流读数为负、我没有理想原因...
原理图如下所示、请记住、我们使用原理图的 INA-48V 部分、分流器为5mΩ Ω、我们使用的 INA 是 INA228-Q1、而不是原理图上所写的 INA226。
我用于读取寄存器的代码如下:
#define INA2228_REG_CONFIG(0x00) #define INA2228_REG_ADCCONFIG(0x01) #define INA2228_REG_SHUNTCAL (0x02) #define INA2228_REG_TEMPSCOCONFIG (0x03) #define INA2228_REG_VSHUT(0x04) #define INA2228_REG_VBUS (0x05) #define INA2228_REG_DIETEMP (0x06) #define INA2228_REG_CURRENT(0x07) #define INA2228_REG_POWER (0x08) #define INA2228_REG_ENERGY (0x09) #define INA2228_REG_CHARGE (0x0A) #define INA2228_REG_DIAGALRT (0x0B) #define INA2228_REG_SOVL (0x0C) #define INA2228_REG_SUVL (0x0D) #define INA2228_REG_BOVL (0x0E) #define INA2228_REG_BUVL (0x0F) #define INA2228_REG_TEMPLIMIT (0x10) #define INA2228_REG_PWRLIMIT (0x11) #define INA2228_REG_MANUFACTURID (0x3E) #define INA2228_REG_DEVICEID (0x3F) int32_t INA228::readRegister24 (uint8_t reg) { int32_t 值= 0; Wire.beginTransmission(inaAddress); Wire.write (reg); wire.endTransmission (); Wire.requestFrom (inaAddress、3); uint8_t vha = Wire.read(); uint8_t vMA = Wire.read(); uint8_t VLA = Wire.read(); 值=(uint32_t) vha << 16 |(vMA << 8)| VLA; 返回值; } int16_t INA228::readRegister16 (uint8_t reg) { int16_t 值; Wire.beginTransmission(inaAddress); Wire.write (reg); wire.endTransmission (); Wire.requestFrom (inaAddress、2); uint8_t vha = Wire.read(); uint8_t VLA = Wire.read(); 值= vha << 8 | VLA; 返回值; } void INA228::writeRegister16 (uint8_t reg、uint16_t val) { uint8_t vla; VLA =(uint8_t) val; Val >>= 8; Wire.beginTransmission(inaAddress); Wire.write (reg); Wire.write ((uint8_t) val); Wire.write (VLA); Wire.endTransmission (); } bool INA228:::calibrate (float rShuntValue、float iMaxCurrentExpected) { uint16_t calibrationValue; rShunt = rShuntValue; float iMaxPosible; iMaxPosible = vShuntMax/rShunt; currentLSB = iMaxCurrentExpected / pow (2、19); powerLSB =电流 LSB * 3.2; energyLSB = currentLSB * 51.2; chargeLSB =当前 LSB; calibrationValue =(uint16_t)(13107.2 * pow (10、6)* currentLSB * rShunt); writeRegister16 (INA2228_REG_SHUNTCAL、calibrationValue); 返回 true; } float INA228::readShuntCurrent (void) { int32_t CURRENT_RAW; // Current_RAW = readRegister24 (INA2228_REG_CURRENT)>> 4; Current_RAW = readRegister24 (INA2228_REG_CURRENT); serial.println ((String)"当前原始值:"+ CURRENT_RAW); CURRENT_RAW = CURRENT_RAW >> 4; serial.print ("分流电流:"); serial.println (currentLSB,5); return (Current_RAW * currentLSB); } float INA228::readShuntVoltage (void) { int32_t VOLTAGE_RAW; // volte_raw = readRegister24 (INA2228_REG_VSHUT)>> 4; VOLTGE_RAW = readRegister24 (INA2228_REG_VSHUT); serial.println ((字符串)"shunt_CAL 原始值:"+ readRegister16 (INA2228_REG_SHUNTCAL)); serial.println ((String)"VSHUNT 原始值:"+ VOLTGE_RAW); VOLTGE_RAW = VOLTGE_RAW >> 4; serial.print ("分流电压:"); serial.println (volte_raw * 0.0000003125、5); 返回((浮点) VOLTGE_RAW * 0.0000003125);//如果 ADCRANGE = 0 }
Sebastião μ A、
感谢您的观看。 我要向数据表团队指出、该数字不一致。 不确定它们是否希望它为1或0、因为它是修订 ID、并且两个数字都可以存在。 (虽然目前大多数人会说1)。
至于电流读数问题、由于我能够通过 EVM 上的仿真设置获得预期的电流值、因此这不是一个一致的器件问题。 因此、我认为有2个测试路径:
1.如果问题出在您的硬件/软件上、最好尝试使用具有相同电流感应设置的 EVM、以查看您是否从中获得正确的值。
2.如果器件因某种原因损坏并导致了问题、则最好将 INA228与另一个器件交换、看看您是否遇到相同的问题。
通常、在 I2C 通信线路上放置示波器并确保 Arduino 报告的值与 I2C 总线上显示的值相同也不会有任何影响。
请执行上述测试、并告诉我测试结果如何。 (如果这可以解决您的问题、我会将此帖子标记为"TI 认为已解决"、但一旦您知道结果、我仍然很想了解这些结果)。
因此、在使用 EVM 之后、我发现问题出在 Arduino 方面。 这种“哈”的铸造是问题所在。 将 vha、vMA 和 vLA 定义为 uint32_t 可以解决问题。