https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980624/lp8556-i2c-config
主题中讨论的其他器件:LP8556、 LP8550大家好
结合从官方网站下载的 LP855X 驱动程序文件后、根据官方网站的示例配置、它显示器件配置错误、导致 I2C 连接中断。
网站示例:
我的个人资料:
您能给我一些指导吗?
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980624/lp8556-i2c-config
主题中讨论的其他器件:LP8556、 LP8550大家好
结合从官方网站下载的 LP855X 驱动程序文件后、根据官方网站的示例配置、它显示器件配置错误、导致 I2C 连接中断。
网站示例:
我的个人资料:
您能给我一些指导吗?
此致!
你(们)好
这两个图像如下:
网站示例:
示例: // LP8555 */ 背光@2c{ compatible ="ti、lp8555"; reg =<0x2C>; dev-ctrl =/bits/8 <0x00>; PWM-period =<10000>; // 4V OV、4输出 LED0字符串启用*/ rom_14h{ rom-addr =/bits/8 <0x14> ;}/val =/val; /*重平滑处理、24ms 斜坡时间步长*/ rom_15h{ rom-addr =/bits/8 <0x15>; rom-val =/bits/8 <0xc7>; }; //启用4个输出 LED1字符串*/ rom_19h{ rom-addr =/bits/8 <0x19>; rom-val =/85bits =/LP5c; @}*兼容 LP2c;} reg =<0x2C>; BL-name ="LCD-BL"; dev-ctrl =/bits/8 <0x85>; }; // LP8557 *背光@ init{compatible ="ti、lp8557";reg =<0x2C>;enable-supply =<<&VDIO =<&V8C>;</BTI_BRD = 0x41>;</BTI-BRD = 0x4T> /* 4V OV、启用4个输出 LED 灯串*/ ROM_14h{ ROM-addr =/bits/8 <0x14>; ROM-val =/bits/8 <0xC5>; }; };
我的个人资料:
&qupv3_SE2_i2c{
状态="ok";
背光@2c{
兼容="ti,lp8556";
reg =<0x2C>;
bl-name ="lcd-backlight";
DEV-Ctrl =/bits/8 <0x85>;
init-BRT =/bits/8 <0x10>;
};
};
此致、
您好!
您能告诉我以下哪些值需要更改吗?
/* LP8550/1/2/3/6寄存器*/
#define LP855X_BrightnY_CTRL 0x00
#define LP855X_DEVICE_CTRL 0x01
#define LP855X_EEPROM_START 0xA0
#define LP855X_EEPROM_END 0xA7
#define LP8556_EPROM_START 0xA0
#define LP8556_EPROM_END 0xAF
我期待您早日回复!
此致、