This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:迟滞额定值为6mV、但不能按预期工作

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981261/tlv3501-hysteresis-rated-at-6mv-but-does-not-function-as-expected

器件型号:TLV3501

您好!

我使用的 TLV3501的内部迟滞为6mV、但对于任何小于200mV 的差分值、似乎无法获得预期输出(添加了测试结果)。

在引脚3 (IN+)在0.75V 时保持恒定的情况下、输出从5V 变为2.5V、而 IN-上的电压为0.749V。 当输入变为0.4V 及以下时、输出从2.5V 变为5V。

在引脚3恒定为0.75V 的情况下、当中的引脚1上升至0.87V 以上时、输出从2.5V 变为0V。

您能否向我解释一下该芯片上的过驱输入电压是多少? 它未在数据表中定义。

谢谢、

Sohame2e.ti.com/.../TLV3501-Package-test-_2800_20210222_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soham、

    感谢您共享测试电压。 我很困惑为什么输出永远不会低于2.5V……

    您是否还可以共享原理图、以便我了解您如何配置器件?

    至于输入过驱电压、我们提供了输入端各种过驱电压的响应时间数字。 这能回答您的问题吗?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。

    我仍然不确定数据表中的过驱动电压到底意味着什么。 它只是 IN+和 IN-引脚之间的差异吗?

    至于原理图、芯片是独立测试的、而不是在电路板上测试的。 所使用的电路与7.4.1中所示的电路相同: 在 www.ti.com/.../tlv3501.pdf 中


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还应在引脚5和 GND 之间提及4.99kOhm 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soham、

    是的、正确。 过驱电压会影响一些瞬态指标、这正是我们提供的图所描述的。

    遗憾的是、即使在查看图7.4.1时、也很难分辨您的电路有什么问题。

    您是否已将 SHDN 引脚连接到最负的电源?

    我还想看到您的波形的示波器捕获。 这样、我就可以看到每个信号并更好地了解您的问题。

    到目前为止、我假设器件正在振荡。 这可能是布局不良、输入到输出耦合或旁路不良造成的。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SHDN 引脚连接到大多数负电源。

    然而、当我们没有接近额定6mV 时、器件会发生振荡。

    我将尝试向您提供您要求的详细信息。

    谢谢、
    Soham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soham、

    这是一款速度极快的5ns 器件、这意味着适当的电源旁路至关重要。 必须在电源引脚上直接使用一个0.1uF 陶瓷电容器、引线长度最短。

    请告诉我这是否会提高您的电路性能。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚2和4上有一个.1uF 和2.2uF 电容、在 ping 5到 GND 之间有一个4.99k 欧姆的电阻器。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、
    Soham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soham

    高速比较器不能像直流器件那样通过直接连接到器件的电线进行测试。  边沿速率在几纳秒范围内时、需要使用合适的电路板。  除非在输入偏移和迟滞的最终测试之后器件已损坏、否则器件的行为不可能与数据表中指定的行为不同。

    请包含您的设置图片、并包含示波器上显示的波形。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们也在电路板上使用推荐设置进行了测试、但仍然存在相同的问题。

    将使用不同的部件。


    谢谢、
    Soham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soham

    很抱歉、如果没有请求的信息、我们无法为您提供帮助。  我将关闭该帖子、因为听起来您不想再继续此帖子。

    卡盘