This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:TLV3011AIDCKR θJC 热性能数据

Guru**** 2502825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978125/tlv3011-tlv3011aidckr-jc-thermal-data

器件型号:TLV3011

大家好、

请帮助提供 TLV3011AIDCKR 的 μ θJC 数据、数据表中未对其进行说明。

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ba、

    我将为数据发出请求。 这可能需要几天、最多两周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BA

    很抱歉耽误了时间、我们仍在等待我们的模型请求结果。  我们将在信息发布后尽快回复您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 我们将等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ba、

    结果如所示!

    结果- Theta JA-High K: 179.4.
    Result-Theta jc,顶部: 141.3
    结果- Theta JB: 71.2.
    结果- psi JT: 53.6.
    结果- psi JB: 71.
    Result-Theta jc,底部: 不适用