This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:内部电流损耗

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981860/opa541-internal-current-loss

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我们的客户只是想验证 OPA541AP 运算放大器的内部电流损耗。 他们能够使用 TinaTI 测试内部电流损耗、并针对从源到输出的内部电流损耗获得相对一致的2mA 值。 在选择电源的电流输出之前、他们希望确保此假设是正确的。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我不确定"从源到输出的内部电流损耗"是什么意思。 您能为我们提供这是什么定义吗? 此外、用于确定"内部电流损耗"的原理图和 OPA541AP TINA-TI 原理图对我们而言非常有用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您是否意味着数据表中发布的内部电流损耗或静态电流为20mA?  

    OPA541的静态电流为20mA、这在实验中是有表征的。 我使用 OPA541的 Tina 仿真进行了检查、静态电流在~20mA 且 Vs =+/-35Vdc (无负载)下测量。  

    最棒的

    Raymond