This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124U

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980909/iso124-iso124u

器件型号:ISO124

ISO124U 的规格要求输入阻抗典型值为200kOhm。  我们使用电流感应放大器来驱动该器件、增益由放大器的接地输出阻抗设置、因此 ISO124的输入阻抗会影响我们的电流感应精度。  

输入阻抗的范围是多少?它随温度变化了多少?  

在我们的 ALT 测试中、我们将在5分钟内从-20C 至+50C 运行一些热冲击、并看到一些与电流感测有关的奇怪东西。  

如果 ISO124输入阻抗随温度变化、我们可能需要在增益设置中对此进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ISO124U 是一款相当旧的器件、因此我的资源有限。 但是、我预计输入阻抗在+/-15%附近的过程中会发生变化、漂移为3-10ppm/C。 如果您提供了您记录的原理图和图、我很乐意详细了解。  

    只是确认 ALT =海拔测试?  

    这适用于新设计还是现有设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALT =加速寿命测试、其中我们对单元进行热循环并执行恒定的5G 振动和-20°C 至+50°C 的热冲击(温度的上升/下降时间为5分钟)、以模拟系统老化。

    这是我们正在使用的电路部分。 LT6105电流感应放大器的增益由输入电阻/输出电阻(R46 /R193 + R159)设置。  ISO 124的输入阻抗与 R193和 R159并联、因此会影响电流感测增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我的电路快照未出现在响应中。  我把它变成了一个 JPEG 并将它附加到了这个响应中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的澄清和提供更多详细信息。  

    根据您所需的精度级别和时间线、我看到了几种解决方案的可能性。  

    可以通过向信号链的输入施加两个非常精确的已知电压来执行增益校准、计算信号链之间的最佳拟合线、并将该最佳拟合线与理想值进行比较。 然后、可以对测量值应用反向、以便针对增益误差校准最终结果。 这样做的好处是、无论 ISO124U 的输入阻抗有何变化、它都能正常工作。 不过、这不会考虑输入阻抗随温度的变化。  

    另一种选择是可以减小 INA 的 Rf/Rg、从而减小 ISO124U 输入阻抗的变化。  

    这适用于新设计还是现有设计? 此项目的时间表是什么?