This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D 类放大器闭环反馈

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980614/class-d-amp-closed-loop-feedback

我已经构建了一个 D 类放大器、并计划将功率级输出的反馈添加到我的输入中、以提高最终结果的精度。 请大家告诉我如何开始操作以及如何计算每个器件的参数。  

具有1个 DCV 偏移和1V 振幅(频率为20K)的正弦波输入、锯齿波形的振幅为1V (频率为200k)。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhekun、

    我们是栅极驱动器器件领域的专家、因此 D 类放大器反馈设计超出了我们的专业知识范围。

    但是、TI.com 上提供了适用于各种应用的参考设计、包括 D 类放大器。

    我在以下链接中找到了一个示例、还有其他设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP11769

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、