请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ61460 主题中讨论的其他器件: TIDA-050012
你好
我想使用 LMQ61460创建类似 TIDA-050012的电路。
在 TIDA-050012电路中、输入和输出将被 FET 旁路。
输入/输出短路是否会对 LMQ61460产生不利影响?
请告诉我它是否需要 EN 控制或保护元件、例如二极管。
TIDA-050012
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想使用 LMQ61460创建类似 TIDA-050012的电路。
在 TIDA-050012电路中、输入和输出将被 FET 旁路。
输入/输出短路是否会对 LMQ61460产生不利影响?
请告诉我它是否需要 EN 控制或保护元件、例如二极管。
TIDA-050012
您好!
我相信您是指 第2.4.4节中的外部 PFET 旁路路径。 这种情况下、您需要完全旁路转换器、因为在转换器运行时会有一些损耗。 这样、桶形插孔电源将绕过 LMQ61460并向 PD 控制器的 PPHV 引脚提供电压。
我看到的唯一可能是最大占空比运行问题。 如果您希望在100%占空比下以20V 的输入电压(桶形插孔)至20V 的输出电压运行、LMQ61460很可能会进入压降模式、从而使 Vout 成为来自 Vin 的二极管压降。
此致、
Jimmy