This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371-Q1:QDBVRQ1和 IDBVR 之间的差异

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978937/tlv2371-q1-difference-between-qdbvrq1-and-idbvr

器件型号:TLV2371-Q1

您好!

除了可靠性测试条件外、 TLV2371QDBVRQ1和 TLV2371IDBVR 之间还有其他差异吗? 例如材料、生产场所等?

最棒的

Arnold、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、

    晶圆生产和组装说明存在差异、因此它们并不相同。 我无法列出差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    甚至生产基地或晶圆厂也不同? 还是在同一区域采用不同的流程?

    这是因为我们可能需要将产品从使用 QDVR 更改为 IDVR。

    我们必须完成设计更改过程、此信息是必要的内容之一。

    此致、

    Arnold、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、

    它们都使用相同的制造厂和相同的组装地点。  

    零件的可用性/积压是否是此更改的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    您的回答对我们非常有帮助。

    是的、这是因为部件的可用性问题。

    此致、

    Arnold、