主题中讨论的其他器件:LMP7721
您好、专家、
我正在为客户寻找运算放大器前端电路。 要测量的目标电流、范围为1nA 至100nA。 我们还将选择 ADC 和运算放大器电路。 它看起来需要更高的增益、您会推荐一个运算放大器电路吗?
非常感谢!
-落基山脉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、落基、
这种光电二极管电流测量应用是1nA 到100nA 吗? 电流输入信号的带宽是多少? 请描述应用的设计要求。
请查看以下主题和应用手册、我将帮助您明天模拟电路。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa942a/snoa942a.pdf?ts=1611555714783
https://www.ti.com/lit/an/sboa122/sboa122.pdf
最棒的
Raymond
您好、落基、
由于您未向我们提供设计要求、因此我根据光电二极管应用将 TIA 电路放在一起。 光电传感器的电流范围为1nA 至100nA、LMP72021的输出范围为10.36mV 至1.0V。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LMP7721-TIA-App-01262021.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond