This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:OPA2626 PSpice 非常奇怪的结果

Guru**** 1101210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978710/opa2626-opa2626-pspice-very-strange-results

器件型号:OPA2626
主题中讨论的其他器件:OPA626

您好!

我将使用 OrCAD PSpice 17.2中的 OPA626模拟简单的同相电路。 如果+Input 上的电压为0.5 *(VCC-VEE)、则运行正常。 如果它偏离了这个偏移(例如、150mV)、我在瞬态仿真中得到非常奇怪的结果(请见附录)。 交流仿真不再提供任何有用的结果。

我想拥有 OPA626的 PSpice 模型。

此致!

安德烈

e2e.ti.com/.../Transient.pdfe2e.ti.com/.../5633.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdfe2e.ti.com/.../OPA626_2D00_Test_2D00_PSpiceFiles.zipe2e.ti.com/.../OPA626.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您不得超过 OPA626的共模输入电压范围、即0V 至3.3V - 1.15V = 2.15V 此处:

    e2e.ti.com/.../andree_5F00_opa626.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 但我看到这一点、即使与1/2 Vs 相比变化了150mV、例如正输入端的1.5V 或1.8V 电压也是如此。  这应该完全处于共模范围内。 对于3.3V 电源、在1.5V 直流电平下为+/- 100mV 的正弦波、请参见结果。

    安德烈

    e2e.ti.com/.../Transient2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请尝试以下操作:

    e2e.ti.com/.../5265.OPA626.lib

    似乎问题出在器件内设置的初始条件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我尝试了 OPA626的更改后的库。 遗憾的是、它现在找不到偏置点、并提供零除仿真误差。

    此致、

    Andreee2e.ti.com/.../Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您能否提供 pspice 项目的副本? 请使用'File -> Archive Project'选项执行此操作。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    当然可以。

    此致

    安德烈

    e2e.ti.com/.../OPA626_2D00_Test_2D00_2021_2D00_02_2D00_16T14_2D00_52.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您提出此问题、我们需要进一步调查。 目前、请使用原始.lib 文件。

    对于瞬态仿真、结果应在电压尖峰之后有效。 但是、对于交流侧、您需要使用双电源条件。 您还可以在 TINA 中正常运行单电源线。

    最棒的

    Hasan Babiker