This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6612:推荐具有更快时间响应的 P2P 器件

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6612, OPA2690, LMH6611, OPA690
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969674/lmh6612-recommend-a-p2p-device-with-faster-time-response

器件型号:LMH6612
主题中讨论的其他器件: OPA2690LMH6611OPA690

大家好、

我的客户正在使用 LMH6612、现在他们正在寻找具有更快时间响应的 P2P 设备。 应用是 MOSFET 驱动。 您能否推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    栅极驱动器会怎么做?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    除了 P2P 设备外、客户还需要其他要求吗?

    您能否澄清"更快的时间响应?" 您是指本例中的上升时间还是稳定时间? 客户何时尝试在什么条件和输出范围内实现目标?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我与客户进行了核对、他们希望在传统设计中使用器件来替代 EL8403。

    首先、他们选择了 LMH6612、但它不起作用。 您能否推荐合适的器件来替换 EL8403? 由于 LMH6612已经印刷了 LMH6612电路板、因此可与 LMH6612实现更好的 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    您能否在此处澄清使用哪种封装? 您能否进一步阐明器件的工作原理?

    如果可能、请提供有关客户配置的原理图或更多详细信息。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的快速回复。 请参阅以下答案。

    这里使用的是哪个封装?

    客户正在使用 DDC 6引脚封装。

    2. 设备如何无法正常工作?

    应用是 MOSFET 驱动板。 客户使用信号源 设备 来生成 具有不同压摆率的脉冲、但该设备的驱动能力有限、 因此客户设计该板是为了 提高驱动能力。

    客户发现、如果输入 上升时间 超过10us、LMH6612正常工作、可以跟随输入脉冲。

    但当上升时间降至10us 以下时、LMH6612无法跟随输入脉冲。 上升时间 稳定 在 ~10us、如下所示。

    请 提供原理图

    很抱歉客户拒绝提供原理图。

    如果您需要其他设计详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    LMH6612肯定能够满足低于10us 的上升时间要求、您是否说低于10us 时、输出开始振荡?

    如果您只是在寻找一款 能够满足 EL8403的 GBW 和压摆率要求并与 LMH6612引脚对引脚的器件、则 OPA2690可以满足这些要求。 但是、如果不知道导致 LMH6612出现此问题的原因(似乎不是放大器限制)、则无法判断您是否可能遇到与 OPA2690相同的问题。  

    要确认、根据示波器图、电路的增益约为26V/V、需要大约5.68Vpp 的输出电压? 在本例中、MOSFET 的栅极电容是多少、隔离电阻器的大小是多少? 如果客户不愿意通过公共论坛分享原理图、我们始终可以脱机进行对话。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的快速回复。

    客户使用6引脚封装、而不是8引脚封装、因此与 OPA2690不是 P2P。 您可以推荐6引脚 P2P 器件吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们讨论的是什么 MOSFET?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我有点困惑、LMH6612仅采用8引脚封装。 客户是否使用单放大器版本 LMH6611?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    很抱歉让你感到困惑。

    是的、客户使用6引脚 单通道版本、应为 LMH6611。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    现在客户拒绝透露 MOSFET 型号。 它必须知道吗?

    客户的要求很简单、他们 需要一个性能与 EL8403相同的放大器以及与 LMH6611引脚相同的放大器。

    如果您还有其他问题、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请看一下 OPA690的 P2P 替代产品、如果不知道 LMH6611有什么问题、也无法保证器件的最佳性能。  

    请注意、OPA690采用 SOT-23封装、因此会稍微厚一点、但否则尺寸和引脚位置应与 LMH6611的 SOT-23薄型封装相同。

    最棒的

    Hasan Babiker