This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:µs 500kHz 信号、压摆率至少为157V/μ s 且具有高压+/-50V 输出的运算放大器

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454, LMH6629, BUF634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971793/lmh6629-recommendation-for-op-amp-for-500khz-signal-slew-rate-at-least-157-v-s-with-high-voltage--50v-output

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件:OPA454

您好!  

我正在寻求针对500kHz 信号的高频电压放大器的建议。 我最初查看的是 OPA454、但压摆率太慢、尽管电压输出在目标上。 是否有具有高电压输出的高速放大器? LMH6629是否适用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    LMH6629的最大电源电压为5.5V、因此在这种情况下不适用。 高速放大器下涵盖的任何器件都无法达到您的目标输出电压、将螺纹传送给正确的组、以查看是否有任何功率放大器建议。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上让、  

    我认为 TI 没有任何摆幅和压摆率方面的优势、您可以查看 Apex MicroTechnology 提供的 PA107 (图森也是如此、主要是 BurrBrown 的人)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我们能够满足您的一些应用要求。 例如 、OPA462 可能适合您、但压摆率不符合要求。 其他运算放大器可能具有压摆率、但不 符合输出电压。  

    或者、您可以选择我们的高压摆率运算放大 器之一、并添加缓冲器(例如 BUF634、仅额定+/-18V)或分立式互补晶体管、以满足+/-50V 要求。 它需要多大的电流才能驱动?

    最棒的

    Raymond