This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226原理图审阅

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA228, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971095/ina226-ina226-schematic-review

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA228INA238

请帮助协调以查看以下电路是否正常?

要测试的负载电流为10uA-500mA。 选择3欧姆电阻是否正确?

如果不正确、请帮助确定电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    那么 C10的用途是什么? 绘图错误?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我同意 Kai 关于电容的看法。  如果您需要滤波、请添加10欧姆、否则滤波器将基于寄生电阻。  对于 INA226、在较低的电流下、误差会更大。  它具有10uA 的输入偏置电流和10µV μ V 的偏移。  3Ω、在低电流下、您将具有10µA + 10µV μ V/μ s = 13.33µA μ A。

    如果您想减小误差、请查看 INA228和 INA238。  这些输入级将与输入电容相适应、但不需要大至100nF。  如果您使用 INA228和 INA238、可能需要1nF 电容器。

    除此之外、原理图看上去一切正常。