This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:在不设置指针的情况下写入/读取连续的多个寄存器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970759/ina237-q1-writing-reading-consecutive-several-registers-w-o-pointer-set

器件型号:INA237-Q1

大家好、

连接到 INA237-Q1的主器件是否可以一次读取/写入两个或多个连续寄存器、如下图所示? 或者、如果您想读取/写入另一个连续寄存器、当任何寄存器读取/写入完成时、是否应该发送寄存器指针集命令?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    这对于 INA237-Q1是不可能的。 该器件不会自动递增寄存器指针、从而允许在不进行写操作的情况下重复读取同一寄存器。  如果要读取/写入其他寄存器、则需要先写入寄存器地址指针。