请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM8262 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM8261、 OPA2991
您好!
我正在设计一个反相缓冲器电路和一个同相缓冲器电路。
输出电压波形失真。
如何消除波形的失真?
数据表中似乎有足够的带宽、但它不是正确的电路吗?
(图14. 增益/相位与频率间的关系、SNOS975G–2001年5月–2015年8月修订)
输入
波形:正弦波
-振幅:8Vpp
-偏移:0V
频率:800kHz
电源电压:+5V/-5V