This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:关于特定使用条件下的偏移电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968315/opa2196-about-offset-voltage-under-specific-usage-conditions

器件型号:OPA2196

我想知道在以下使用条件下的粗略偏移电压(典型值/最大值)。
――――――――――――――――――――μ A
Vs =±3.3V (电源电压)
Vcm =+ 1.65V
――――――――――――――――――――μ A

它是接近下面红色框的值吗?

此外、如果可能、当 VCM = 0至+ 3.3V 时、了解失调电压(典型值/最大值)会有所帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像已损坏、因此我将附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表的共模电压范围部分(第24页、第7.3.6节)。  

    OPA2196的输入级由并联互补 N 通道和 P 通道差分对组成、可实现超出电源电压100mV 的宽输入共模范围。  对于负电源以下100mV 至大约(V+)–1.5V 的输入  、P 通道输入对有效。N 通道对对于靠近正电源轨(V+)–比正电源高3V 至100mV 的输入电压有效。

    有一个转换区域、通常为(V+)–3V 至(V+)–1.5V、在该区域中两个输入对都处于活动状态。  在该区域内、与在该区域外运行相比、失调电压会降级。

    数据表未提供该区域的最大偏移规格、但偏移行为如图44所示。  当使用+/-3.3V 电源并且 VCM 范围为 VCM=~+0.3V (或(V+)- 3V)至 VCM=~Ω+1.8V (或(V+)-1.5V)时、这种行为是相同的。  由于 OPAx196对 N 沟道和 P 沟道区域都使用精密修整、因此偏移仍然相对较低、通常为几十微伏、如下图所示。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。
    问题已经解决!

    非常感谢。